This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我无法安装 Code Composer Studio 8.2.0.00007 (或任何先前版本的 v6、在线安装程序或离线安装程序)。 当我运行安装程序时、我会收到 一条弹出消息、提示:
"安装程序初始化失败。"
"安装程序现在将退出。"
这里有一些历史。 我昨天尝试安装了它(在线和离线安装程序)、它会给出 上述消息。 一次在线安装程序开始安装时、我无法清楚地知道我做了哪些不同的事情。 安装程序运行了几个小时、但没有超过20%、我让它过夜。
到 今天上午,它没有取得任何进展,所以我取消了安装。 但是,由于它仍然列在“Windows 添加/删除程序”列表中,所以似乎未正确卸载。 单击"Uninstall (卸载)"时、系统提示找不到"ccs_uninstall.exe"。 我尝试再次安装时、所有安装程序都不会通过错误屏幕。 我进入 regedit 并删除了卸载程序列表的相应注册表项、但这当然不能解决问题。
下面是一些更多详细信息。 在写入任何日志之前、安装似乎停止(就我所能告诉的那样)。 MD5哈希与脱机安装程序匹配。 我运行的是 Windows 10 Enterprise 版本10.0.16299 Build 16299。
有什么想法吗? 我卡住了。
您好、Lee、
是否可以启动安装程序并检查%TEMP%文件夹中的任何 bitrock *。log 文件,然后在此处发布最新文件?
谢谢、
丹麦语
丹麦语、
未找到日志。 下面是我所做的:我重新运行联机安装程序(通常失败的结果),然后在整个 C 驱动器中搜索 bitrock *.log。
Lee
您好、Lee、
您能否使用以下参数运行安装程序以生成调试跟踪文件并将其发布在此处?
--syncdebugtrace debug.txt
请注意、syncdebugtrace 前面有2个破折号。
谢谢、
丹麦语
Tom、
是的、我使用了管理员权限。
Lee
丹麦语、
我尝试过此操作、但它 不会创建文件。
Lee
Tom、
我的同事能够使用离线安装程序安装 CCS。 联机安装程序无法正常工作,因为 Windows Defender 阻止了它。 遗憾的是、该实验是在 Windows 7计算机上进行的、因此没有太多证明。
Lee
e2e.ti.com/.../debug-offline.txte2e.ti.com/.../debug-online.txte2e.ti.com/.../4846.bitrock_5F00_installer.logDanish、
我从具有管理员权限的全新 Windows 10 Enterprise 笔记本电脑获得了3个日志文件。
这些文件是联机和脱机安装程序的 stdout 文件、从 cmd 作为管理员运行、以及"Set INITDEBUG=1 ":
*"Debug offline.txt"
*"Debug online.txt"
当我重新运行之前的命令时、联机安装程序会生成此位岩日志:
*"bitrock 安装程序.log"
我希望这对您来说意味着什么!
Lee
e2e.ti.com/.../7220.ccs_5F00_config.xmle2e.ti.com/.../1033.ccs_5F00_setup_5F00_8.2.0.00007_5F00_install.loge2e.ti.com/.../4657.dpinst.log
丹麦语、
更新:我在启动到 Windows 安全模式时获得了一些帮助、我运行了离线安装程序。 它变得更远、但没有完成。 安装日志已附加。
Lee
丹麦语、
我终于成功了! 我在带网络的安全模式下安装了它。 程序是:
允许应用程序在带网络连接的安全模式下安装
*在常规 Windows 模式下,以管理员身份启动 cmd
*输入:reg ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MSIServer"/VE /T REG_SZ /F /D "Service"
进入 Windows 10安全模式
* Windows 开始-> +重新启动->故障排除->高级选项->启动设置->重新启动
*选择选项:带网络的安全模式
*以管理员身份启动 cmd
*(可选)输入:net start msiserver
*运行 CCS 离线安装程序
*允许 Windows Defender 防火墙例外
Lee
Tom、
我通过 google "如何在 Windows 10安全模式下安装应用程序"找到了该代码段。 好消息是、我现在拥有170个论坛积分。
Lee