工具/软件:Code Composer Studio
我无法安装 Code Composer Studio 8.2.0.00007 (或任何先前版本的 v6、在线安装程序或离线安装程序)。 当我运行安装程序时、我会收到 一条弹出消息、提示:
"安装程序初始化失败。"
"安装程序现在将退出。"
这里有一些历史。 我昨天尝试安装了它(在线和离线安装程序)、它会给出 上述消息。 一次在线安装程序开始安装时、我无法清楚地知道我做了哪些不同的事情。 安装程序运行了几个小时、但没有超过20%、我让它过夜。
到 今天上午,它没有取得任何进展,所以我取消了安装。 但是,由于它仍然列在“Windows 添加/删除程序”列表中,所以似乎未正确卸载。 单击"Uninstall (卸载)"时、系统提示找不到"ccs_uninstall.exe"。 我尝试再次安装时、所有安装程序都不会通过错误屏幕。 我进入 regedit 并删除了卸载程序列表的相应注册表项、但这当然不能解决问题。
下面是一些更多详细信息。 在写入任何日志之前、安装似乎停止(就我所能告诉的那样)。 MD5哈希与脱机安装程序匹配。 我运行的是 Windows 10 Enterprise 版本10.0.16299 Build 16299。
有什么想法吗? 我卡住了。