This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:更新到新版本

Guru**** 2524270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734045/ccs-ccstudio-update-to-new-version

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好、支持团队、

我目前正在使用 CCS 版本7.2。

现在、我想对其进行更新、并安装实际的 V 8.2

现在我的问题是、我无法使用 V 7.2将我的项目转换为新版本。

是否有 GUID 或类似的东西、这显示了如何实现它?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinisa、

    请对 CCS8.2使用离线安装程序并将其安装到 c:\ti\ccs820 (或类似)中、应为8.2的专用路径。
    您需要为每个 CCS 版本创建单独的工作区。
    使用 Project -> Import CCS Projects... 您的 CCS7.2工作区中。
    阅读 CCS 指南。 请务必记住本指南中的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过这种方法、但我的项目中现在出现了很多错误。 是否有自动更新的解决方案、或者我是否确实解决了所有 V7项目中的所有这些错误?

    附件您可以找到我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够使用 V7编译项目?
    v7.2和 v8.2是否有单独的工作区?
    您可能正在链接不同的库、或者需要更新链接器路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在、我在安装时遇到错误。

    现在、我从一台 PC 上删除了 V7、并按照您所说的那样安装 V8.2。

    如何更新链接器路径?
    我已通过 git 保存了整个项目、因此当我下载它时、它应该是相同的库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    <<<现在我从一台 PC 上删除了 V7
    切勿删除已安装的程序。 始终卸载。
    在您的情况下、不需要卸载 v7.2。
    更重要的是、如果没有 v7.2、您就无法回答我的第一个问题。
    使用 c:\ti\ccs820和 c:\ti\ccs720等路径时,可以并行使用 v8.2和 v7.2
    对于不同的 CCS 版本、始终保留单独的工作区。

    <<<如何更新链接器路径?
    转到"Project Properties"、检查"Resource"和"Linker"属性中的路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sinisa Milanovic57"]是否有自动更新解决方案,或者我是否确实解决了所有 V7项目中的所有这些错误?

    通常、将在 CCSv7中创建的工程导入到 CCSv8中应该起作用、但这取决于原始工程的创建方式以及它是否具有任何严格的依赖项(例如构建该工程所需的 SDK 版本)。  

    根据 Tom 的建议、将 CCSv7和 CCSv8并排安装在不同的目录中。 首先验证您的项目是否使用 CCSv7进行了清理。 然后使用 CCSv8将其导入到新的工作区中。 建议不要直接在 CCSv8中打开 CCSv7工作区。

    确保在 Project Properties->General->Products 选项卡下选择的 Simplelink SDK 版本在两个版本上都是相同的。  

    完成这些步骤后、如果编译仍在 CCSv8中生成错误、请比较和分析 CCS 编译控制台中的两个版本的编译输出。 此时、如果您需要帮助了解和修复错误、请保存两个版本(工作中和非工作中)的构建日志、并将其附在此处供我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sinisa、

    当 Aart7G 提示:请为两个版本(工作中和非工作中)保存构建日志时
    我知道您应该保存控制台窗口输出。
    使用 Ctrl+A 标记所有、使用 Ctrl+C 复制每个案例的所有控制台窗口输出。