This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:CCSv 6.1.0 TDA3x 加载存储器操作间歇性挂起

Guru**** 2532330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734051/ccs-tda3-ccsv-6-1-0-tda3x-load-memory-operation-hangs-intermittently

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们有一位客户报告了一个问题、他们发现来自 M4的10 MB 二进制文件的"加载存储器"操作挂起。 它们位于 CCS v 6.1.0上。  

内存可从内核访问、并且"加载内存"挂起是间歇性的。 他们在多台计算机上尝试过这种方法、并看到相同的行为。

请建议我们可以在调试步骤方面做些什么来找出问题的根源。

谢谢、此致、

Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piyali、

    随机存在、问题的确切根源很难确定。

    我向 M4内核加载了一些大型程序、没有错误、因此让我怀疑系统中的布线或电源问题。

    下面的故障排除指南可能有助于诊断这些问题。
    downloads.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我正在使用较新版本的 CCS (7.4.0、8.2.0)、但我不记得任何具有特定稳定性问题的较旧版本。

    我会考虑一些其他故障可能性、如果我发现任何问题、请报告。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔