This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320 XDS100-V2连接失败

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/733137/ccs-tms320-xds100-v2-connection-fail

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好、

我尝试使用 CCS 和 PMSM 运行逆变器。 因此、我进行调试、一旦我放置启动电机识别例程的标志、TMS320的红灯就会熄灭、我会收到以下消息:

C28xx:错误:(错误-1135 @ 0xA140)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

重新设置调试探针不起作用、有什么建议可以解决这个问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所遇到的错误的描述与下面的主题中描述的非常相似:
    e2e.ti.com/.../673446

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔