请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好、
我尝试使用 CCS 和 PMSM 运行逆变器。 因此、我进行调试、一旦我放置启动电机识别例程的标志、TMS320的红灯就会熄灭、我会收到以下消息:
C28xx:错误:(错误-1135 @ 0xA140)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
重新设置调试探针不起作用、有什么建议可以解决这个问题?
提前感谢!