请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的马先生:
美好的一天!
我一直在尝试使用 FTDI 在 TMS320F28035上加载程序、但是每当我尝试连接目标时、它都会给出错误:
C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能有一个或多个:仿真器序列号无效、仿真器 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证仿真器是否位于何处。 (仿真包5.0.872.0)
我在这里发现了一个问题、我应用了建议的操作、下载 MPROG 并使用应用。 我还下载 了 XDS100 EPT、但当我单击菜单栏上的"器件"并尝试单击中间的"扫描"、"擦除"、"程序"时、它会显示错误消息"MPROG.exe has stopped working"。
那么,我必须怎么做?
谢谢你