This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:连接目标时出错

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607917/ccs-tms320f28035-error-in-connecting-the-target

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的马先生:

美好的一天!

我一直在尝试使用 FTDI 在 TMS320F28035上加载程序、但是每当我尝试连接目标时、它都会给出错误:

C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能有一个或多个:仿真器序列号无效、仿真器 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证仿真器是否位于何处。 (仿真包5.0.872.0)  

我在这里发现了一个问题、我应用了建议的操作、下载 MPROG 并使用应用。 我还下载  了 XDS100 EPT、但当我单击菜单栏上的"器件"并尝试单击中间的"扫描"、"擦除"、"程序"时、它会显示错误消息"MPROG.exe has stopped working"。

那么,我必须怎么做?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种电路板? 原因是 XDS100 EPT 文件仅适用于 XDS100v2调试探针、但 F28x 套件中最常见的调试探针是 XDS100v1。

    在尝试对 XDS100调试探针进行重新编程之前、请查看下一页的第5.1节、了解解决此问题的建议。
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过建议的链接解决了上述错误连接。 谢谢你。

    但我仍然无法完全连接到目标、现在的错误是:

    C28xx:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。 器件可能已锁定、或者仿真器连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件、然后对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包5.0.872.0)

    实际上、我为自己版本的直流/交流逆变器构建了自己的控制卡、当我将其与我从德州仪器购买的 Piccolo 控制卡进行比较时、我注意到、每当我加载程序时、LD2和 LD3都不会亮起、 但使用我构建的控制卡时、LD2和 LD4都亮起、我认为这可能与 MCU 启动有关、对吗?

    您能不能帮助我解决这个问题。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于延迟、请深表歉意;您看到的错误可在我之前发送的同一页面的第5.27节找到、该页面通常与锁定的器件或故障电路板相关。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔