工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用第三方支持的设备。 该平台是 CCSv5。 这是 我第一次尝试执行 Burnprocess、 我的代码非常简单。
完成程序后,我单击了“调试”按钮。 然后、我收到了以下消息:
无法在"/tmp/TI_MKLIBOv0gI0/SRC/args_main.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。
然后我单击"Locate File"按钮、但实际上我不知道该文件是什么以及它在哪里。 因此我断开目标连接,重置目标,然后再次连接目标。 但是、这次我收到了以下消息:
连接到目标时出错:
(错误-1141 @ 0x0)
设备未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.73.0)
我已终止调试并再次单击"调试"。 然后我收到消息:
C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx:设置断点时遇到问题、在0x9e0e 处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1066 @ 0x9E0E)无法在内存中设置请求的断点。 验证断点地址是否在可写存储器中。 (仿真包5.1.73.0)
由于这是我第一次尝试烧写过程、我认为 Flash 不会被意外锁定。 我已经检查了我的项目 设置是否正确。(properties->General->Varient TMS320F28335 and Connection Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator)
我真的想知道我可以做些什么来解决这些问题。
提前感谢