This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:警告:配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609535/ccs-tms320f28335-warning-the-configured-device-tms320f28335-does-not-match-the-detected-device-flash-programming-operations-could-be-affected-please-consider-modifying-your-target-configuration-file

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用第三方支持的设备。 该平台是 CCSv5。  这是 我第一次尝试执行 Burnprocess、 我的代码非常简单。

完成程序后,我单击了“调试”按钮。 然后、我收到了以下消息:

无法在"/tmp/TI_MKLIBOv0gI0/SRC/args_main.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

然后我单击"Locate File"按钮、但实际上我不知道该文件是什么以及它在哪里。 因此我断开目标连接,重置目标,然后再次连接目标。 但是、这次我收到了以下消息:

连接到目标时出错:
(错误-1141 @ 0x0)
设备未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.73.0)

我已终止调试并再次单击"调试"。 然后我收到消息:

C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx:设置断点时遇到问题、在0x9e0e 处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1066 @ 0x9E0E)无法在内存中设置请求的断点。 验证断点地址是否在可写存储器中。 (仿真包5.1.73.0)

由于这是我第一次尝试烧写过程、我认为 Flash 不会被意外锁定。 我已经检查了我的项目 设置是否正确。(properties->General->Varient TMS320F28335 and Connection Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator)

我真的想知道我可以做些什么来解决这些问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    [引用用户="Sherry Lee"]

    完成程序后,我单击了“调试”按钮。 然后、我收到了以下消息:

    无法在"/tmp/TI_MKLIBOv0gI0/SRC/args_main.c "中找到源文件
    找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

    然后我单击"Locate File"按钮、但实际上我不知道该文件是什么以及它在哪里

    [/报价]

    请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#Debugging_Library_code

    在您的情况下、看起来您在运行时库中的代码中被暂停。 如上面的链接所述、可以安全地忽略它。

    [引用 user="Sherry Lee"](仿真包5.1.73.0)[/quot]

    我看到您的 emu 包版本很旧、这是有道理的、因为您使用的是旧版本的 CCS。 您能否更新到最新版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo,
    感谢您的帮助和耐心!
    我放弃使用 CCSv5、并使用 CCSv3.3创建了一个新项目。 虽然这是一个较旧版本、但这次没有出现任何问题。 然后我将项目导入到 CCSv5中、一切都很顺利。 在 CCSv5中创建项目时、可能我做了一些错误。
    不过、我会尝试您的建议并更新我的软件。
    再次感谢!

    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我很高兴您解决了您的问题!

    如果有机会、我会升级到 v7。 不过、请注意-如果您使用 DSP/BIOS、CCSv5可能是一个更好的选择、因为自该版本以来、DSP/BIOS 支持已被弃用了很多。

    谢谢
    Ki