请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 TM4C129X 和 Blackhawk USB 560V2调试器以及 CCS 6.1.3开发一个新平台
我 使用 TI-RTOS 编写了一个任务和中断应用程序。 在自由运行或运行至断点或"运行至此处"时、一切都可以正常运行。
但是、当我尝试在任务中使用"完成"进行调试时、我会遇到问题。 我转而进入 文件 Hwi_asm_sv7M 中的 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_deign__i:、而不是单步执行源代码行
我可以单步执行此功能、一切正常、但我不能单步执行!
有什么想法吗?
提前感谢您