请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在从 Resource Explorer 下载 MSP430Ware - v:3.60.00.10时遇到问题。 这种错误不是因为这种软错误而发生的、而是因为其他错误。
下载开始、最多为10%、但失败、并弹出"Content has been successfully downloaded into undefined"消息。
如果有人知道原因、 因为在我的家用电脑上它可以正常工作。 我使用 CCS v7。
谢谢你。