This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:软件下载失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609927/ccs-msp430fr5969-software-download-failure

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在从 Resource Explorer 下载 MSP430Ware - v:3.60.00.10时遇到问题。 这种错误不是因为这种软错误而发生的、而是因为其他错误。

下载开始、最多为10%、但失败、并弹出"Content has been successfully downloaded into undefined"消息。

如果有人知道原因、 因为在我的家用电脑上它可以正常工作。 我使用 CCS v7。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个操作系统? 当 SDK 不支持主机操作系统但错误消息误导时、会显示此消息、这是一个已知问题。

    这也可能是服务器本身的故障-也许您可以在几分钟内重试?

    仅供参考、此问题标记为 REX-1317 -您可以在大约半小时内在我的签名中的链接 SDOWP 中查看其状态。

    此致、
    拉斐尔