This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6459:MSP430F6459

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607585/ccs-msp430f6459-msp430f6459

器件型号:MSP430F6459

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。 您能提供一些与上述器件型号有关的示例... 我在 CCS IDE 中找不到任何与该特定器件相关的示例...

它支持 TI-RTOS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、MSP430F6459受 TI-RTOS 内核支持。 我建议您获取适用于 MSP43x 的最新 TI-RTOS 版本:

    驱动程序不支持开箱即用的 MSP430F6459器件(但它用于内核)。 《TI-RTOS 用户指南》中提供了针对 MSP430器件构建 driverlib (低级驱动程序 API)和 TI-RTOS 驱动程序(在 driverlib 上构建的操作系统感知驱动程序)的指令。

    如果您不需要这些驱动程序、只需获取 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS):

    。 它具有适用于所有受支持器件的开箱即用示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要运行 TI-RTOS、内部闪存是否足够或者我们是否需要提供外部 RAM 或闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于您要执行的操作。 如果关闭调试功能(例如日志记录、System_printfs 等)、内核将使用大约8-10KB 的闪存。 MSP430F6459器件具有512KB、因此您应该可以正常工作。 启用调试功能后、代码大小约为20KB。

    RAM 的使用主要取决于您是否需要堆。 除了您要调用创建 API 之外、内核本身不需要内核。 我们有构建调用、您可以在其中提供存储器、而不是让内核分配它。 例如 Task_construct而非 Task_create。

    Todd