请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我正在尝试将 GUI Composer v2与 C2000微处理器配合使用 。 我已附上目标通信设置的屏幕截图。 当我单击"连接"时、它将进入"等待数据..." 并且不会超过该值。 我已将微处理器通过 USB 连接到计算机。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将 GUI Composer v2与 C2000微处理器配合使用 。 我已附上目标通信设置的屏幕截图。 当我单击"连接"时、它将进入"等待数据..." 并且不会超过该值。 我已将微处理器通过 USB 连接到计算机。
谢谢你。
谢谢 John、
我查看了 XDS 模型、并决定改用它。 但是、现在我的问题是、我的图形不会使用数据填充。 我将使用线形图小工具来绘制两个数组。 当我将程序导出为独立应用程序时、该图显示了使用零填充的两个数组。 此外、通常当我从 CCS 运行程序时、程序运行时、LaunchPad 上的蓝色 LED 将闪烁。 当我打开从 GUI Composer 导出的程序时、蓝色 LED 将闪烁几秒钟、然后停止、这让我认为程序停止运行、这就是我的图形显示填充了零的两个数组的原因。 是否有任何想法、问题可能是什么?
谢谢