This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:目标未与 GUI Composer v2通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609336/tms320f28377s-target-not-communicating-with-gui-composer-v2

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我正在尝试将 GUI Composer v2与 C2000微处理器配合使用 。 我已附上目标通信设置的屏幕截图。 当我单击"连接"时、它将进入"等待数据..." 并且不会超过该值。 我已将微处理器通过 USB 连接到计算机。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28377S 上是否有通过 UART 发送数据的程序? GUI Composer 正在等待通过 COM 端口发送的数据。

    这里有一个教程、详细介绍了 USB-UART 模型的工作原理:
    dev.ti.com/.../index.html

    该教程适用于不同的器件、但概念相同。 编程通过 UART 发送数据、然后将 GUI Composer 配置为对其进行解释和显示。

    如果您不是通过 UART 发送数据、则可能需要查看 XDS 模型、GUI Composer 将使用调试探针读取和写入数据。

    下面简要介绍了 GUI Composer:
    www.youtube.com/watch

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我查看了 XDS 模型、并决定改用它。 但是、现在我的问题是、我的图形不会使用数据填充。 我将使用线形图小工具来绘制两个数组。 当我将程序导出为独立应用程序时、该图显示了使用零填充的两个数组。 此外、通常当我从 CCS 运行程序时、程序运行时、LaunchPad 上的蓝色 LED 将闪烁。 当我打开从 GUI Composer 导出的程序时、蓝色 LED 将闪烁几秒钟、然后停止、这让我认为程序停止运行、这就是我的图形显示填充了零的两个数组的原因。 是否有任何想法、问题可能是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jed、

    我之前在几个 C2000器件上看到过这一点。 发生额外的复位会导致问题。

    您能不能看一下这篇文章。 在您的情况下、GEL 文件的名称会发生更改、但相同的概念应该起作用。
    e2e.ti.com/.../2243236


    此致、
    John