主题中讨论的其他器件:AM3359
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在打开有关此问题的新主题。 继续此帖子:
我做了以下工作:
- 已购买新硬盘
- 已安装全新的 Windows 7 SP1安装
- 必须安装船载驱动器才能使 PC "上线"
- 已安装 CCS 7.1 (完全下载、而不是 Web 安装)
- 删除了 XDC 3.50 (因为无法使用 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.04和 XDC 3.50构建项目)
- 已重新启动 CCS 7.1并检测到删除
- 已安装 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.04
- 已重新启动 CCS 并检测到新软件包
- 创建了基于 BBB、TI-RTOS、典型项目、TI 编译器的新项目
- 构建项目
- 尝试使用 XGCONF 打开 cfg 文件
- 它失败 了(正如我一直在描述的那样,请在另一个线程中看到我对 TM4C 项目执行相同测试的图像)。
我投入了足够的时间(和金钱)来重复这个问题、并描述了我重现这个问题的步骤。
要使该功能正常工作、需要什么?
-CSW