请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
这是来自班加罗尔的 Koti。 我使用 CCSV6在 L138板上工作。
我想用 TI 的 C6xSimulator.c 和.header 文件替换 TI 内在函数、对我的代码进行单元测试。 我已经从 TI 网站下载了 c_intrinsics_host_port。
我在项目包含路径属性中包含了头文件路径,目标 DSP 是 TMS320C6748,因此我无法步入与内在函数等效的每个函数(例如:_ADD2()或_mpyus4ll())。
在此、我请求您帮助调试与内在函数等效的函数、以及我需要遵循哪些步骤来解决 TMS320C6748目标 DSP 的构建问题。
非常感谢您的参与。
此致、
Koti。