This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:需要有关 C_INtrinsics 主机端口问题的帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609005/ccs-tms320c6748-need-help-with-c_intrinsics-host-port-issue

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

这是来自班加罗尔的 Koti。 我使用 CCSV6在 L138板上工作。  

我想用 TI 的 C6xSimulator.c 和.header 文件替换 TI 内在函数、对我的代码进行单元测试。 我已经从  TI 网站下载了 c_intrinsics_host_port。

我在项目包含路径属性中包含了头文件路径,目标 DSP 是 TMS320C6748,因此我无法步入与内在函数等效的每个函数(例如:_ADD2()或_mpyus4ll())。

在此、我请求您帮助调试与内在函数等效的函数、以及我需要遵循哪些步骤来解决 TMS320C6748目标 DSP 的构建问题。

非常感谢您的参与。

此致、

Koti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们一次执行一项操作。  从...开始

    [引用 USER="Bulli Koteswararao Kommineni"]为解决 TMS320C6748 目标 DSP[/引用]的构建问题,我需要执行哪些步骤

    对于您遇到的第一个编译问题、请展示所有编译器编译选项和编译器诊断。

    谢谢、此致、

    乔治