This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP-FET430UIF on specified COM port error

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608219/ccs-msp430g2553-msp-fet430uif-on-specified-com-port-error

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Launch Pad 来调试独立的 MSP430G2553。 LaunchPad 的测试、复位和接地引脚连接到 g2553芯片。 当我尝试使用  Code Composer Studio (版本:6.1.1.00022)调试芯片时、会出现下面的错误窗口。  

项目的配置为:

我可以在器件管理器中看到 MSP430:

此外、MSP430的器件 ID 为:

可以帮我解决这个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Recep、

    您是否曾将此 LaunchPad 与此 PC 结合使用过、LaunchPad 是否可与插座中连接的 G2553器件配合使用? 也应连接 VCC、否则 MSP430将不会通电、因此无法通信。 您还应确保在 RST 线路上安装了合适的47kOhm 上拉电阻器和1nF 下拉电容器。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    实际上、整个系统正常工作。 我可以调试和观察寄存器。 然后、我尝试通过 SPI 与 Arduino 通信。 但突然、我无法再调试 MSP。 此外、该系统仍可通过另一台 PC 进行调试。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Recep、

    您似乎已将问题与主机而不是 MSP430目标进行了隔离。 是否已尝试重置计算机或重新安装驱动程序? 我希望 Arduino 不能以5V 的电压进行通信、因为这不是 MSP430器件可接受的输入(最大3.6V)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我多次重新安装 CCS 和驱动程序。 但是、我仍然得到相同的误差。 我尝试使用 LaunchPad 调试相同的代码、并且可以进行调试而不会出现错误。

    我猜错误的原因是 fisrt Launch Pad 的仿真器部件。 但 MSP 会出现在 Device Manager (设备管理器)中。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 LaunchPad 出现问题。 我可以使用另一个 LaunchPad 进行调试、没有错误。

    感谢 您的回答、Ryan。