Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我为另一个项目安装了 CCS v6.2。 我无法升级到 CCS7、因为另一个项目基于某些使用 CCS6.2的 TI 示例代码、实际上、我必须从 v7降级到6.2、才能根据 TI 示例代码文档中的一些信息正确地运行该项目。
虽然如此、我现在对 TMS320C5515的新项目有一个不同的问题。 对于该项目、我找到了 C5500编译器和开发工具、并尝试将它们添加到 CCS 中。 安装似乎已经完成、但某些内容必须缺失、因为我在 Preferences -> Code Composer Studio -> Build -> Compilers 中看不到 C5500工具、并且无法导入我获得的项目文件(在 CCS6.0中完成)。 这很奇怪,因为如果我转到“帮助”->“安装详细信息”,我可以看到 C5500工具,但它们不会显示在“首选项”下。 我现在不是新手。 从 Windows 9x 时代开始、我就一直在使用 CCS。
人们可以在这方面提供的任何信息都是值得赞赏的。