This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:C5500编译器已添加到 CCS 6.2中、但我可以#39;t 参阅构建首选项中的、我可以#39;t 导入工程

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608027/ccs-tms320c5515-c5500-compiler-added-to-ccs-6-2-but-i-can-t-see-in-in-build-preferences-and-i-can-t-import-a-project

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我为另一个项目安装了 CCS v6.2。  我无法升级到 CCS7、因为另一个项目基于某些使用 CCS6.2的 TI 示例代码、实际上、我必须从 v7降级到6.2、才能根据 TI 示例代码文档中的一些信息正确地运行该项目。

虽然如此、我现在对 TMS320C5515的新项目有一个不同的问题。  对于该项目、我找到了 C5500编译器和开发工具、并尝试将它们添加到 CCS 中。  安装似乎已经完成、但某些内容必须缺失、因为我在 Preferences -> Code Composer Studio -> Build -> Compilers 中看不到 C5500工具、并且无法导入我获得的项目文件(在 CCS6.0中完成)。  这很奇怪,因为如果我转到“帮助”->“安装详细信息”,我可以看到 C5500工具,但它们不会显示在“首选项”下。  我现在不是新手。  从 Windows 9x 时代开始、我就一直在使用 CCS。

人们可以在这方面提供的任何信息都是值得赞赏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在安装 CCSv6.2.0时、是否选择了安装 C5500器件支持的选项?

    如果上述答案是肯定的、但您在"Preferences->Code Composer Studio->Build->Compilers" Discovered tools 列表中看不到 C5500编译器、请使用"Add"按钮浏览到 C5500编译器的位置并选择该路径。 这将"发现" C5500编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    起初、我只在 MSP43x 和 CC26xx 器件上安装了 CCS6.2、现在我正在尝试添加 C5500编译器和器件支持。 要添加这些内容、我转到帮助菜单、选择"安装新软件..."、并选择了 C5500器件支持和 C5500编译器。 安装完成后、单击"添加"按钮、我按照您的建议进行了操作。 当我导航到 C5500安装文件夹(C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c5500_4.4.1)并按下 OK 按钮时、CCS 未发现编译器。

    总之,CCS 不会从 Preferences -> Code Composer Studio -> Build -> Compilers 中发现编译器,但同时它会从"Help->Installation Details"中显示 C5500 Compiler Tools 和 C5500 Device Support。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    您需要为 C5000系列添加内核支持。 再次重新运行 CCS 6.2安装程序并选择现有的 CCS 6.2安装文件夹。 安装程序将检测该位置的现有有效安装、并允许您添加缺少的组件。 在这里、您可以选择添加 C5000支持的选项。 添加 C5000支持后、其余部分应就位。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我不得不运行 CCS 安装程序和 Help->Install New Software--I 认为“Install New Software”应该能够处理所有新的内容,这毫无意义。

    但是、您的解决方案确实起作用。  我现在可以看到 C5500编译器和工具。  非常感谢您的参与和帮助。

    Mike