This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:导出连接器资源

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607607/ccs-tms320f28075-export-linker-resources

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

CCS7可以导出"Linked Resources"和"Path Variables"的路径设置。

谢谢

Johnny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    从哪里出口?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我想从项目1导出、然后移植到项目2。

    谢谢
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 Code Composer 论坛。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您可以导出和导入编译变量。  当您导入编译变量时、它还将创建具有相同名称和值的链接资源变量。

    现在、我可以转到另一个项目并导入它们:

    您可以看到、它还设置了同名的链接资源变量:

    请注意、您还可以在工作区中创建这些变量、以便它们可用于工作区中的所有项目。

    Window -> Preferences

    此致、

    John