This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v7.2是否作为增量更新提供?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608555/ccs-ccstudio-is-ccs-v7-2-available-as-an-incremental-update

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v7.2是否作为 v7.1的增量更新提供? 如果没有、何时提供。 更多详细信息如下:

  • 我在 Win 7 SP1 64位 PC 上安装了 CCS v7.1.0.00016。
  • 我有兴趣更新到 CCS v7.2、最好是通过增量更新。  
  • 当我使用帮助->检查更新时,找不到任何内容。
  • 我从 这里看到 CCSv7.2于6月12日发布、它有有关增量更新的注释、"此版本将作为更新提供"。
  • 这里我还可以看到、增量更新将使发布延迟不超过2周、因此我预计到目前为止、发布时间将为7.2。

谢谢、

Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruben、

    是的、更新已晚。 它仍然没有通过测试。 希望它将在下周上线。

    此致、
    John