请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
CCS v7.2是否作为 v7.1的增量更新提供? 如果没有、何时提供。 更多详细信息如下:
- 我在 Win 7 SP1 64位 PC 上安装了 CCS v7.1.0.00016。
- 我有兴趣更新到 CCS v7.2、最好是通过增量更新。
- 当我使用帮助->检查更新时,找不到任何内容。
- 我从 这里看到 CCSv7.2于6月12日发布、它有有关增量更新的注释、"此版本将作为更新提供"。
- 从 这里我还可以看到、增量更新将使发布延迟不超过2周、因此我预计到目前为止、发布时间将为7.2。
谢谢、
Ruben