This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:在 Code Composer Studio 中使用 Energytrace 工具时出现问题

Guru**** 2965600 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607751/ccs-msp430fr5969-problem-using-energy-trace-tool-in-code-composer-studio

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

关于 CCSv7中的 Energytrace

我正在使用 MSP430FR5969器件。

我曾尝试在 Code Composer Studio 中使用 Energytrace 工具、但使用该工具时遇到了问题。  

当我开始测量器件的功耗时、它只会跟踪到一秒。  

如下图所示、时间戳在0到1之间移动。 0->1->0->1... 因此、迹线在0到1之间重叠。  

而且器件测量的数字似乎也有问题。  

有人对此有什么想法吗?  

最棒的  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米拉埃

    您拥有哪个版本的 CCS? 我模糊地回顾了 CCSv7.0.x 和/或7.1.x 版本在其视图中尝试显示 Energytrace 数据时出现的一些问题。

    您可以尝试擦除跟踪临时数据(关闭 CCS、然后删除 C:\Users\下的目录 \.TI-trace)或更新 MSP 调试探针驱动程序(菜单 Help -> Check for Updates)

    我无法在 FR5969 Launchpad 上的 CCSv7.2.0.00013中重现此问题。

    此致、
    拉斐尔