工具/软件:Code Composer Studio
CCS 版本7.1.00016。 以前的升级未解决问题、但我看到7.2版现已推出、因此在尝试后会尝试执行该操作并发布后续操作、以查看问题是否再次出现。
通过内部 XDS2xx USB 板载 JTAG、调试器用于与板通信。 器件系列设置为 C6000。 变体设置为"select or type filter text"和"TCI6638K2K"。 感谢您的支持!
e2e.ti.com/.../dontmesswithtexas.zip
我尝试将相关文件附加到此帖子。 如果需要更多调试数据、请告诉我。
调试日志的文本副本:
0x000012F0 3 COM_DBG_IF C:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsSimpleEventCallback*)0116AC48 )->onevent()
0x000012F0 1 3 XPCOM R:((dsSimpleEventCallback*)0116AC48 )->onevent()= 0x00000000
0x000012F0 1 3 COM_DBG_IF R:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
0x000012F0 1 3 XPCOM R:((dsILogger*)01202778 )->使能( TRUE )= 0x00000000
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFBC )
0x000012F0 1 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFBC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )-->已启用( 00EFDF6C )
0x000012F0 2 3 XPCOM R:((dsILogger*)01202778 )->已启用(*00EFDF6C = true )= 0x00000000
0x000012F0 3 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFAC )
0x000012F0 3 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFAC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x000012F0 3 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFAC )
0x000012F0 3 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFAC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x0000220C 17530 3 LIB C:dlclose( 56170000 )
0x0000220C 17530 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1
0x0000220C 17536 3 LIB C:dlclose( 55FC0000 )
0x0000220C 17536 3 LIB R:dlclose(55FC0000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose(56000000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56000000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose( 56170000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose(56090000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56090000 )=1
0x0000220C 17539 3 LIB C:dlclose(56170000 )
0x0000220C 17539 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1