This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:Getting Started Initializer has encountered a problem。 发生内部错误。 无法初始化 IPC。 远程进程不响应。 会随每个新工作区一起发生。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607897/ccs-tci6638k2k-getting-started-initializer-has-encountered-a-problem-an-internal-error-has-occurred-failed-to-initialize-ipc-remote-process-doesn-t-respond-occurs-with-every-new-workspace

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本7.1.00016。   以前的升级未解决问题、但我看到7.2版现已推出、因此在尝试后会尝试执行该操作并发布后续操作、以查看问题是否再次出现。  

通过内部 XDS2xx USB 板载 JTAG、调试器用于与板通信。   器件系列设置为 C6000。  变体设置为"select or type filter text"和"TCI6638K2K"。   感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../dontmesswithtexas.zip

 

我尝试将相关文件附加到此帖子。  如果需要更多调试数据、请告诉我。   

调试日志的文本副本:  

0x000012F0 3 COM_DBG_IF C:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsSimpleEventCallback*)0116AC48 )->onevent()
0x000012F0 1 3 XPCOM R:((dsSimpleEventCallback*)0116AC48 )->onevent()= 0x00000000
0x000012F0 1 3 COM_DBG_IF R:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
0x000012F0 1 3 XPCOM R:((dsILogger*)01202778 )->使能( TRUE )= 0x00000000
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFBC )
0x000012F0 1 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFBC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x000012F0 1 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )-->已启用( 00EFDF6C )
0x000012F0 2 3 XPCOM R:((dsILogger*)01202778 )->已启用(*00EFDF6C = true )= 0x00000000
0x000012F0 3 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFAC )
0x000012F0 3 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFAC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x000012F0 3 3 XPCOM C:((dsILogger*)01202778 )->getLogFile( 00EFDFAC )
0x000012F0 3 3 XPCOM R:(dsILogger*) 01202778 ->getLogFile (*00EFDFAC = C:\tmp\CCS-debuglog.txt)= 0x00000000
0x0000220C 17530 3 LIB C:dlclose( 56170000 )
0x0000220C 17530 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1
0x0000220C 17536 3 LIB C:dlclose( 55FC0000 )
0x0000220C 17536 3 LIB R:dlclose(55FC0000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose(56000000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56000000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose( 56170000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1
0x0000220C 17538 3 LIB C:dlclose(56090000 )
0x0000220C 17538 3 LIB R:dlclose(56090000 )=1
0x0000220C 17539 3 LIB C:dlclose(56170000 )
0x0000220C 17539 3 LIB R:dlclose(56170000 )=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在开始/尝试从 CCS 中执行更新时、我看到一条可能与问题相关的消息、因此在此处包含该消息:查看它如何尝试引用 ccsv5更新方向。 可能是由于注册表设置或我 PC 上的某个位置的控制文件。 无法读取 software-dl.ti.com/.../上的存储库。
    software-dl.ti.com/.../ 不是有效的存储库位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升级到7.2似乎解决了问题。 此后不会出现此问题。 我将在接下来的几天/几周内观察此问题、并使用任何有趣/相关的内容更新此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您报告您的调查结果。 我还将尝试在此重现此问题。

    此致、
    拉斐尔