This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:写入 cp15_Register 时出现问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607977/ccs-tda2evm5777-issue-writing-cp15_register

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我与之合作的客户有以下问题:

 尝试写入 CP15_Registers 时观察到问题:REG_CTXA15_CP15_C3_ICIALU 和 REG_CTXA15_CP15_C8_TLBIALL。  DS API Memory.writeRegister ()指令用于写入寄存器、并显示了 Code Composer Studio (6.1.2)的以下例外情况: 'Trouble Reading Register CP15_Registers_REG_CTXA15_CP15_C7_ICIALLU:(error -1075 @ 0x36CF) attempted to read from a write-only register。 (仿真包6.0.14.5)'。

写入调用是否也会隐式发出读取?   感谢您对出现此问题的原因提供的任何帮助或为避免此错误而采取的步骤;谢谢!

此致、
Kevin
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    它在写入后隐式执行读取操作。  不应该这样、我已经为此打开了一个错误:CCBT-2120。

    在平均时间内、由于写入应该在读取之前发生、如果捕捉并忽略异常、那么一切是否都按预期工作?

    Darian