请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我与之合作的客户有以下问题:
尝试写入 CP15_Registers 时观察到问题:REG_CTXA15_CP15_C3_ICIALU 和 REG_CTXA15_CP15_C8_TLBIALL。 DS API Memory.writeRegister ()指令用于写入寄存器、并显示了 Code Composer Studio (6.1.2)的以下例外情况: 'Trouble Reading Register CP15_Registers_REG_CTXA15_CP15_C7_ICIALLU:(error -1075 @ 0x36CF) attempted to read from a write-only register。 (仿真包6.0.14.5)'。
写入调用是否也会隐式发出读取? 感谢您对出现此问题的原因提供的任何帮助或为避免此错误而采取的步骤;谢谢!
此致、
Kevin