请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UNIFLASH 主题中讨论的其他器件: CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
您好、
我使用的是 UniFlash v4.1.1.1250、我想闪存几个 CC1310 LaunchPad。 我已将它们全部插入我的计算机并准备好闪存、但在使用 UniFlash 时、它不允许我选择要闪存的器件或是否要闪存全部器件。 它似乎选择了一个随机器件、并且仅对该器件进行闪存。 是否有人可以告诉我如何选择要刷写的器件?