This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:如何选择要闪存的器件?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607411/ccs-uniflash-how-to-select-which-device-to-flash

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好、

我使用的是 UniFlash v4.1.1.1250、我想闪存几个 CC1310 LaunchPad。 我已将它们全部插入我的计算机并准备好闪存、但在使用 UniFlash 时、它不允许我选择要闪存的器件或是否要闪存全部器件。 它似乎选择了一个随机器件、并且仅对该器件进行闪存。 是否有人可以告诉我如何选择要刷写的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布罗克洛斯塔

    CC1310 Launchpad 使用 XDS110调试探针、可通过其序列号进行选择。 下一页的第8节对此进行了讨论:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS110

    目前、CCS 是唯一可以设置序列号的工具、但有一个增强功能允许 Uniflash 在未来的版本中执行这些设置。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔