请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 工具/软件:Code Composer Studio
主席先生,
我在2812 DSP 上工作、我们已经制作了定制板。
我正在使用仿真器 XDS510LC。 我正在 ccs3.3平台中工作。
问题在于、一旦我在 MC 模式下连接电路板、我就可以连接到 DSP、但当我执行刷写操作时、所有电池都会被免费化、并且显示器件已锁定。
但是、如果我进入 MP 模式、我可以将程序加载到其中并处理 TI 给出的所有示例问题。
我有2个问题:
1. 如果 DSP 被锁定、无论它将以 MP 模式和 MC 模式进行连接、会发生什么情况。
2.我的问题的解决方案。
Madhu Sagar M D