This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:在 CCS3.3中无法在 MC 模式下连接 DSC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607199/ccs-tms320f2812-not-able-o-connect-the-dsc-in-mc-mode-in-ccs3-3

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我在2812 DSP 上工作、我们已经制作了定制板。

我正在使用仿真器 XDS510LC。 我正在 ccs3.3平台中工作。

问题在于、一旦我在 MC 模式下连接电路板、我就可以连接到 DSP、但当我执行刷写操作时、所有电池都会被免费化、并且显示器件已锁定。

但是、如果我进入 MP 模式、我可以将程序加载到其中并处理 TI 给出的所有示例问题。

我有2个问题:

1. 如果 DSP 被锁定、无论它将以 MP 模式和 MC 模式进行连接、会发生什么情况。

2.我的问题的解决方案。

Madhu Sagar M D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    过去、无论 MP/MC 模式如何、我都能够连接到 F2812器件、因此我确信问题本身与工具无关。 但是、由于您使用的工具组合不再受 TI 支持、因此很难尝试在我们的末尾验证类似的情形

    因此、我可以推荐一些资源、这些资源可能会帮助您:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems_legacy
    https://www.dsprelated.com/ -关于 CCSv3.3和旧版 XDS510 JTAG 调试器的讨论仍然很旧

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔