This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 7.4更新失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652335/ccs-ccstudio-ccs-7-4-update-failure

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Windows 10操作系统上将 CCS 版本从7.3更新为7.4。

-我已禁用防病毒(ESET):

并已尝试联机和脱机安装程序并具有管理权限。 我尝试在不同的位置进行安装。

-安装时、我收到以下消息:

-创建的日志文件为 fifes:

日志从2017年12月26日09:11:06首选
安装模式:无人值守
尝试在模式下初始化安装程序
无人值守模式无人值守成功初始化
[09:11:06]找到执行
C:\Users\ASUS\Downloads\CCS7.4.0.00015_Win32\ccs_setup_7.4.0.00015.exe --mode Win32 &
Script 退出代码:0

脚本输出:


脚本 stderr:


无法删除文件 C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/bitrock_installer.log
无法删除文件 C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/bitrock_installer_3076.log
[09:11:09] Windows 10 0
[09:11:09] installer_command_line_arguments:

[bin:11:09] installer_command_line_arguments:
[09:11:09] Product Name Code Composer Studio 7.4.0
[09:11:09] Product Version 7.4.0.00015
[09:11:09]
Preparing to Install

Unpacking files
Unpacking files Unpacking
files Unpacking files Unpacking files Unpacking files
Unpacking files Unpacking files Unpacking files Unpacking files Unpacking files Unpacking
files Unpacking files Unpacking files Unpacking files


[09:11:11:13\tesb


:55x 13:5513 C:5513 C:55x 1:C:5513 C:C:C:5513 C:C:C:C:5513运行[b\clus\clus\clus\tb:0259\tb [0259\tb:85b\cl /Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ccs_5abc5259-5a50-4eeb-53eb-2888dec84e48/installer_tcl/main_frontend/main.tcl installersrc "C:/Users/ASUS/Downloads/CCS7.4.0.00015_win32
/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ccs_5abc5259-5a50-4eeb-53eb-2888dec84e48/installer_tcl/main_frontend/main.tcl /Users/ASUS/Downloads/CCS7.4.0.00015_win32/ccs_setup_7.4.0.00015.exe --installertmp "C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ccs_5abc5259-5a50-4eeb-53eb-2888dec84e48 /Users/ASUS/Downloads/CCS7.4.0.00015_win32 --buildid 7.4.0.00015 --installer "C:/Users/ASUS/Downloads/CCS7.4.0.00015_win32/ccs_setup_7.4.0.00015.exe --bitness 64-bit --OS windows --OSAME "Windows 10"--spversion "0"--timestamp 2017122609109 --Avon false 正在执行 C:\Users\installer\users\ccs\installer64\cn\ccs-installer64\cn/setrb-0259--rbe-installerbt /Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ccs_5abc5259-5a50-4eeb-53eb-2888dec84e48 --installer64\cn/spratemate-tatemde---installer64b-cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/sr.cn/secure-installer64--et OS windows --OSNAME"Windows 10"--spversion "0"--timestamp 20171226091109 --Avon false
脚本退出代码:0

脚本输出:


脚本 stderr:
来自线程 tid000031C8
目标线程的错误已终止
执行
“线程::发送$m_threadId [SUBST {$m_display ReportError {$msg}]]”时
(对象":threadedProgressUpdate0"方法":ThreadedProgressUpdate::ReportError"正文行3)
从
"$Progress ReportError $msg"中调用
(步骤"运行安装"第10行)
从
“RunInstall C:/TI/ccsv7/ccsv7/eclipse/ccs_config.xml 2 0 0 C:/TI/ccsv7/ccsv7/install_logs/20171226091109/ccs_setup_7.4.0.00015_install.log ::::progress..."中调用
在已删除表

[09:37:02]
[09:37:02]中调用 Tcl_FindHashEntry 线程 tid000031C8
目标线程的错误已消失
执行
“线程::发送$m_threadId [SUBST {$m_display ReportError {$msg}]]”时
(对象":threadedProgressUpdate0"方法":ThreadedProgressUpdate::ReportError"正文行3)
从
"$Progress ReportError $msg"中调用
(步骤"运行安装"第10行)
从
“RunInstall C:/TI/ccsv7/ccsv7/eclipse/ccs_config.xml 2 0 0 C:/TI/ccsv7/ccsv7/install_logs/20171226091109/ccs_setup_7.4.0.00015_install.log ::::progress..."中调用
在已删除的表
上调用 Tcl_FindHashEntry [09:37:02]
LaunchCCS:0
createDesktopShortcute:0
createStartMenuShortcute:0
eclipsedir:C:/TI/ccsv7/ccsv7/eclipse

有人建议问题是什么?

谢谢、

Amitai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 CCS itslef 执行更新也是如此:
    "卸载时出错
    会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall、操作数=[r]com.ti.dvt.analysis.traceviewer 4.1.0.201708101502 ->空、action=com.ti.ccstudio .p2.actions.CommandRunAction)。
    命令失败。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除 CCS 文件夹的所有指令后、新安装成功
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amitai、

    感谢您的报告。 很高兴知道执行新的安装已经过期。 我看到了另一个类似的报告、因此看起来更新安装程序中有一些内容需要我们进行检查。

    此致、
    John