This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSPREX28335:连接失败

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652007/ccs-tmdsprex28335-connection-fail

器件型号:TMDSPREX28335

工具/软件:Code Composer Studio

Dears、我从德州套件开始。 我刚刚购买了具有 F28335的外设学习器。 我收到了 Code Composer Studio 6.2.0.00050的 CD。 我已经安装了它、我正在尝试连接到板、但是、当我转到目标配置并设置它并按测试连接时、我遇到错误151。
我尝试阅读其他一些文章、我发现一些有一些简单的问题、在一些不同的套件中发现跳线缺失、但我没有找到有关此套件的任何信息。
请、是否有人可以帮助我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您收到一种类型的主机连接错误。 有关更多详细信息(以及有关如何解决的建议)、请访问以下链接:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    另请注意、您使用的是旧版本的 CCS。 由于您正在开始使用 CCS、我建议安装最新版本(7.4.0):
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好朋友、我刚刚找到了我第一个问题的解决方案。 我的电路板的 FTDI 的 EEPROM 是空白的、因此我的计算机将仿真器作为"双 RS232 USB 串行桥接器"进行仿真。

    我必须遵循以下程序:

    e2e.ti.com/.../21086

    现在、它已经连接好了、但无论如何、我很迷失在我的套件中、因为一些有关 CCS 3.3的指令、培训课程涉及 CCS3和 CCS4、示例项目... 软件 CD 附带了 CCS6.2... 我将稍微播放一下。 如果我有一些疑问、我会再次询问! 感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了该问题。 感谢您的更新!

    祝您在开发过程中好运。 如果您有更多问题、请开始新主题。

    谢谢
    Ki