请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSPREX28335 工具/软件:Code Composer Studio
Dears、我从德州套件开始。 我刚刚购买了具有 F28335的外设学习器。 我收到了 Code Composer Studio 6.2.0.00050的 CD。 我已经安装了它、我正在尝试连接到板、但是、当我转到目标配置并设置它并按测试连接时、我遇到错误151。
我尝试阅读其他一些文章、我发现一些有一些简单的问题、在一些不同的套件中发现跳线缺失、但我没有找到有关此套件的任何信息。
请、是否有人可以帮助我解决这个问题?