Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
CCS:7.4
XDC:3.50
SYSBIOS:6.50
我基于 ti.platforms.evm6678创建了我的定制 RTSC 平台。 在 RTSC 项目中、我选择了我的定制平台。
但是、如果我使用图形配置 UI 打开项目的".cfg"文件、在"系统->程序"页面中、显示的当前平台为 evm6678、而不是我的自定义平台。 DDR 大小与我在定制平台中配置的大小不同。
如果我编写此代码"print (Program.platformName)" in project's ".cfg" file、我将获得正确的信息。
因此、我认为显示问题不会影响我的构建结果。 但这有点问题、所以我发布这个主题。