This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:XDCCONF GUI 中显示的平台不正确。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651856/ccs-tms320c6678-the-platform-displayed-in-xdcconf-gui-is-incorrect

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

CCS:7.4

XDC:3.50

SYSBIOS:6.50

我基于 ti.platforms.evm6678创建了我的定制 RTSC 平台。 在 RTSC 项目中、我选择了我的定制平台。

但是、如果我使用图形配置 UI 打开项目的".cfg"文件、在"系统->程序"页面中、显示的当前平台为 evm6678、而不是我的自定义平台。 DDR 大小与我在定制平台中配置的大小不同。

如果我编写此代码"print (Program.platformName)" in project's ".cfg" file、我将获得正确的信息。

因此、我认为显示问题不会影响我的构建结果。 但这有点问题、所以我发布这个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    Todd