This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:在 CSS 云中运行工程时出现问题-工程没有目标-但它是 projectzero 中的演示工程

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647664/ccs-launchxl-cc2650-problem-running-a-project-in-css-cloud---project-does-not-have-a-target---but-it-is-a-demo-project-from-projectzero

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC2540

工具/软件:Code Composer Studio

第1508945208400_00013935节

我正在尝试根据 Academy 视频 https://training.ti.com/simplelink-academy-develop-your-bluetooth-low-energy-project 将 ProjectZero 应用程序安装到我的 CC2650 Launchpad 上(在该视频中大约需要8.30分钟)

我不得不进行一些混乱、因为 Resource Manager 似乎没有按照视频中相同的方式列出文件、但所有这些都进展顺利、直到我需要使用 CSS 云中的 ProjectZero 软件在 Launchpad 中对器件进行编程。

它可以构建、但我收到错误"Run Failed. 项目没有目标类型"

我不熟悉 CSS、因此有点卡滞-谷歌搜索此错误似乎没有帮助。

注意:Academy 视频适用于我拥有的 CC2650、但我可以找到的唯一 projectzero 项目适用于 CC2640 (显然它们是交叉兼容的、因此假设这是可以的)

请帮助。
谢谢
Sian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顶部的"target"菜单有一个"connect to com port field"-表示"Opening com port failed (打开 COM 端口失败)"。 但我一直在 SimpleAcademy 视频的练习(CSS 之外)中使用它。 这是问题吗? 但是、正如我说过的、它与本练习的早期部分相关...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sian、

    由于打开 COM 端口失败、因此没有连接目标器件、因此听起来确实是问题所在。
    您是否使用了设备管理器来检查是否连接到正确的 COM 端口? 您将其设置为什么波特率?

    -苏锡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、其他工作已被绑了几天。

    这是我的假设、但我之前已成功连接到它(Academy 视频将带您将现有的演示十六进制文件发送到目标、然后通过查看数据并从手机应用程序发送命令来尝试)、因此它已连接。 波特率为115200。

    我会再看一看-我对 CCS 的不熟悉意味着我不确定问题是否存在。

    谢谢

    Sian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sian、

    奇怪的是它已经停止工作。
    您是否已经过测试、以查看过去使用的项目是否仍然正常工作?

    另一件要尝试的事情是卸载并重新安装 TI Cloud Agent Bridge Chrome 扩展?

    -苏锡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍然无法使其正常工作。

    Launchpad 仍然可以连接到端口(我可以使用 ProjectZero 指令中的按钮(在此处 的"源代码"部分中:http://dev.ti.com/tirex/content/cc26xx_bluetooth_smart/cc26xx_bluetooth_smart__2.01.00.44423/Projects/ble/ProjectZero/project0_resources/prz/index.html)将预编译工程刷写到端口中

    但是、当我尝试使用 CCS Cloud 中的"Run"按钮构建和下载 ProjectZero 堆栈时、会显示"Project 没有目标类型"  

    请注意,我正在执行 SImplelink Academy https://training.ti.com/simplelink-academy-develop-your-bluetooth-low-energy-project 中的说明,大约8:30分钟)-唯一的问题是我找不到适用于 CC2650的 ProjectZero,但只能找到适用于 CC2540的 ProjectZero,因此“目标”与它所期望的不同。  

    这可能是问题所在。 如果您认为可能是这样的、请在 Resource Explorer 中提供链接、我可以在其中找到适用于 CC2650的 ProjectZero (如 Simplelink Academy 视频中所述)

    如果您认为问题是其他问题、请提供建议。

    谢谢

    Sian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为上述内容的 POST 脚本、我仍然收到"Opening COM port failed (打开 COM 端口失败)"。 当我转到 Target>> Connect COM 端口时,此项目没有目标类型。 但正如我说过的、我成功连接到电路板(通过 COM 端口)以下载预编译文件、但不在 CCS 云端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    桥接器扩展(同样位于 CCS 云之外)已安装、似乎可以正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sian、

    是的、您使用的是 CC2540 Project Zero 这一事实就是您看到此错误的原因。
    CC2650项目0的链接现在无效。
    有关新链接 :e2e.ti.com/.../636551、请参阅类似文章中的此答案

    有关运行 Project Zero 的进一步说明、请访问 :software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html

    -苏锡