Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640、 CC2540
工具/软件:Code Composer Studio
第1508945208400_00013935节
我正在尝试根据 Academy 视频 https://training.ti.com/simplelink-academy-develop-your-bluetooth-low-energy-project 将 ProjectZero 应用程序安装到我的 CC2650 Launchpad 上(在该视频中大约需要8.30分钟)
我不得不进行一些混乱、因为 Resource Manager 似乎没有按照视频中相同的方式列出文件、但所有这些都进展顺利、直到我需要使用 CSS 云中的 ProjectZero 软件在 Launchpad 中对器件进行编程。
它可以构建、但我收到错误"Run Failed. 项目没有目标类型"
我不熟悉 CSS、因此有点卡滞-谷歌搜索此错误似乎没有帮助。
注意:Academy 视频适用于我拥有的 CC2650、但我可以找到的唯一 projectzero 项目适用于 CC2640 (显然它们是交叉兼容的、因此假设这是可以的)
请帮助。
谢谢
Sian