Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 IWR1443电路板4K_FFT_DEMO 代码。 我在中间插入了几个 printf 语句、但看不到该语句在控制台上被打印。 我在任何地方打印的代码中都看不到 Syetem_printf 语句。 如何在控制台上打印它们? 其他相关帖子中提到的我的构建设置如下-
Build -> Advanced Options -> Language Options -> printf/scanf 支持的级别:Full
在"Debug"->"Program/Memory Load Options"中选中"Enable CIO funions use"。
完成所有这些操作后、为什么我仍然无法看到打印结果?
此外、System_printf 和其他 SDK 功能定义不可访问? 如何访问它们?