This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:无法在控制台上打印

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647151/ccs-iwr1443boost-not-able-to-print-on-console

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 IWR1443电路板4K_FFT_DEMO 代码。 我在中间插入了几个 printf 语句、但看不到该语句在控制台上被打印。 我在任何地方打印的代码中都看不到 Syetem_printf 语句。 如何在控制台上打印它们? 其他相关帖子中提到的我的构建设置如下-

Build -> Advanced Options -> Language Options -> printf/scanf 支持的级别:Full

在"Debug"->"Program/Memory Load Options"中选中"Enable CIO funions use"。

完成所有这些操作后、为什么我仍然无法看到打印结果?

 此外、System_printf 和其他 SDK 功能定义不可访问? 如何访问它们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    很抱歉耽误你的时间。 休假期间处理论坛主题的移交工作进展不顺利。

    这仍然是个问题吗? 您使用的软件是什么(以及什么版本)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    由于我一周内没有听到、我假设这是一个已解决的问题。

    Todd