This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:无法为与 C2800不同的器件系列创建新的 RTSC 平台

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650983/ccs-am5728-unable-to-create-a-new-rtsc-platform-for-a-device-family-different-from-c2800

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在尝试创建新的 RTSC 平台时、"器件系列"下拉列表仅显示"C2800"选项、因此我无法基于其他处理器系列创建新平台。 我的 CCS 版本为7.3.0.00019。

任何想法... ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况更糟。

    编辑原始平台"ti.platforms.evmAM572X"的"GPP"内核(仅用于添加存储器段)后、我发现 CPU 内核下拉列表中的选项"GPP"、"DSP"和"M4 "已显示、它们都被一个名为"cpu"的唯一选项所取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您使用的是哪个版本的 XDCtools?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我已经安装了以下版本:3.32.01.22、3.32.02.25和3.50.03.33 (CCS v7安装程序和 RTOS 处理器 SDK 都已安装),但活动项目(较旧的项目)指向3.32.01.22版
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    器件系列可在 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products -> RTSC 中选择的产品中找到。 如果您可以发布该窗口的屏幕截图、将有助于我弄清为什么只有 c2800显示在"器件系列"下。
    平台向导在搜索支持的器件系列时也可能出现问题。 如果遇到错误、文件.log 中会出现错误消息、您可以在工作区中的目录.metadata 中找到该消息。 我也希望看到该文件。

    Platform Package Repository (平台软件包存储库)下指定的目录不是 Platform Wizard (平台向导)查找设备系列的位置。 这是保存新平台的位置。 您可能不想将其保存在 SYS/BIOS 安装中。

    此外,在“平台向导”中编辑手动创建的平台通常不是一个好主意。 这些平台包含平台向导无法处理的更复杂的代码。

    因此、要总结您的选择、您也可以
    a)使用平台向导创建新平台、为此、我们需要了解您不会看到所有器件系列的原因、或
    b)如果您认为可以通过编辑 evmAM572X 获得所需的平台内容、则应在文本编辑器中进行更改、然后通过在平台目录中运行 XDC 命令在命令行上重建平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了 CCS 和 Processor SDK RTOS、因此丢失的器件系列将再次可用。

    我将尝试手动编辑平台

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    我终于能够根据之前的平台创建新平台、并进行了一些修改。  是否可以将新平台移动到默认存储库之外的另一个文件夹(C:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\platforms)? 如果放置在其他文件夹中、CCS 似乎不会"看到"新平台。

    提前感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以移动平台软件包,但必须确保 package.XDC 中的软件包名称与新位置中的目录路径相对应。 如果平台包的名称是 pkgs.myPlatform、则该平台必须位于中
    /pkgs/myPlatform.
    可以是任何目录。

    当您说 CCS 找不到该平台时、您谈论的是哪个 CCS 组件?  “平台向导”有自己的用于搜索平台的算法,我在上一篇文章中对此进行了介绍。 在构建项目时、所选平台沿着包路径找到、包路径是根据每个项目定义的、可能与平台向导使用的路径不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了。 感谢您的帮助!