This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:适用于 CCS 的 MSP-EXP430G2示例项目

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651401/ccs-msp-exp430g2-msp-exp430g2-example-project-for-ccs

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他部件:MSP430G2452MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 MSP-EXP430G2和 MSP430G2452创建一个新项目。

在我当前安装的 code composer 中、我只能看到 G28xx 系列的选项、而不是 G24xx。 我是否缺少一些软件?如果是、如何添加软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    您使用的是哪个版本的 CCS 和 MSP430Ware?

    在创建新项目时、我可以看到 MSP430G2452、在 Resource Explorer 中、我可以看到 MSP430Ware 中的示例。

    下面是项目向导的屏幕截图

    这是 Resource Explorer 中的一个

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有软件均已安装、但我只能从 C2000系列中选择器件。 有关详细信息/版本、请参阅下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    CCS 项目向导中的下拉框键入 MSP430G2452、或者仅键入 G2452、就像在屏幕截图中一样。 然后、它应该会在右侧显示器件。 如果没有、则 CCS 缺少 MSP430的器件文件。

    浏览示例。 转到"视图"菜单并选择"Resource Explorer"。 这将打开我的第二个屏幕截图中显示的窗口。 您可以在顶部的框中键入 G2452、以筛选该器件的内容。

    此处还提供了有关使用 MSP430的 CCS 技术讲座:
    dev.ti.com/.../

    它使用 F5529、但相同的指令应该适用于 G2452。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000系列之外没有其他选项。 我将重新安装 CCS 以查看问题是否仍然存在。

    编辑:重新安装 CCS 正常。 我现在可以为 MSP430系列创建和导入项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    如果以后需要添加对其他系列的支持、可以再次运行安装程序、但将其指向您的现有安装。 然后、它将允许您选择要添加的项目。 这种方法比新安装要快一点、但并不是很多。

    此致、
    John