This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:将 XDS100v2与 CC3200 Launchpad 配合使用时出现错误代码180

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651043/ccs-cc3200-launchxl-error-code-180-while-using-xds100v2-with-cc3200-launchpad

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用外部调试器(Blackhawk XDS100v2 JTAG 仿真器)对 CC3200进行编程。  

根据下图中提到的引脚分配、我连接了 CC3200的 XDS100v2和 JTAG (突出显示的块2)。

在使用 CCS 进行测试连接时、我获得了错误日志:

------------------------------------------------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
库构建时间为'19:36:41'。
库软件包版本为'7.0.48.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

------------------------------------------------------

我检查了引脚 VTRef 处的电压、该电压为零。 我不明白这是什么错误。 请提供指导。

此致、

Abhijit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit、

    VTRef 必须连接到 CC3200-LAUNCHXL 的电源(J1或 J20的引脚 VCC)以感测电路板的电压-它不会为电路板供电。

    在这种情况下、我首先要检查 CC3200-LAUNCHXL 电路板是否通过其自身的调试接口(J12和 J13短接)或通过连接到上述 VCC 引脚的外部电源供电。

    如果您的 XDS100v2仍然无法确认为电路板供电、我将再次检查 JTAG 连接器的引脚5是否正确连接到 Vcc 线路。

    如果无法正常工作、我将尝试通过检查另一个电路板中的 XDS100v2并检查 Launchpad 是否仍在工作来隔离该问题。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    非常感谢您的回复。
    我使用 USB 为电路板提供了外部电源、并将 J12和 J13短接。 工作正常。

    此致、
    Abhijit