Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用外部调试器(Blackhawk XDS100v2 JTAG 仿真器)对 CC3200进行编程。
根据下图中提到的引脚分配、我连接了 CC3200的 XDS100v2和 JTAG (突出显示的块2)。
在使用 CCS 进行测试连接时、我获得了错误日志:
------------------------------------------------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
库构建时间为'19:36:41'。
库软件包版本为'7.0.48.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。
说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]
------------------------------------------------------
我检查了引脚 VTRef 处的电压、该电压为零。 我不明白这是什么错误。 请提供指导。
此致、
Abhijit。