This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法从 CCS v 7进行调试

Guru**** 2614395 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650572/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-debug-from-ccs-v-7

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法从 Code Composer Studio 内调试 CC3200SF-LAUNCHXL 板。 我正在尝试 AWS IoT FreeRTOS 示例。 点击调试按钮后、工程会成功编译、然后无法连接到目标、并显示以下错误:  

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0) 

Uniflash 实用程序似乎可以正常工作(我仍然可以刷写上周在 TI 活动中构建的一些二进制文件)。 这是否是因为在使用 Uniflash 将板上的现有二进制文件刷写到板上之前、使用演示证书对板上的现有二进制文件进行了签名?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下链接详细介绍了该错误:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    我假设您正在尝试将板载 xds110与 Launchpad 搭配使用 CCS。 您与 UniFlash 使用了什么连接? UARTTM

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 事实证明、我在"生产"模式下使用 Uniflash 刷写了我的器件、而不是在"开发"模式下刷写了代码 Composer Studio 的 DAP。 因此、我只需要将映像模式设置更改为开发并再次刷写器件、CCS 就能够调试电路板!