Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我无法从 Code Composer Studio 内调试 CC3200SF-LAUNCHXL 板。 我正在尝试 AWS IoT FreeRTOS 示例。 点击调试按钮后、工程会成功编译、然后无法连接到目标、并显示以下错误:
连接到目标时出错: (错误-1170 @ 0x0) 无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)
Uniflash 实用程序似乎可以正常工作(我仍然可以刷写上周在 TI 活动中构建的一些二进制文件)。 这是否是因为在使用 Uniflash 将板上的现有二进制文件刷写到板上之前、使用演示证书对板上的现有二进制文件进行了签名?
提前感谢!