This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:加载失败

Guru**** 2614475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648947/ccs-msp430f5528-load-failed

错误显示无法加载输出文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、
    根据我的理解、这种类型的验证错误是由于错过了一些初始化步骤。 仔细检查电路板的用户指南、并确保完成了所有必要的硬件/软件初始化步骤。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然很感动、找不到初始化的任何详细信息。 调试是否需要调试探针? 我不使用它、我使用 UART 直接连接板、CCS 识别该板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rohan Kumar"]我仍被击中,找不到初始化的任何详细信息

    我还建议在 MSP 论坛中发帖。 那里的专家可以提供更多的建议。

    [引用 user="Rohan Kumar"]调试是否需要调试探针?

    是的

    [引述 USER="Rohan Kumar"]我不使用它、我使用 UART 直接连接电路板、CCS 识别电路板。

    许多 LaunchPad 和套件都集成了板载调试探针。 您可以使用它。 您使用的是哪种连接类型?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 UART、TDC1000-TDC7200页面(ti.com/tool/tdc1000-tdc7200evm)中未显示集成调试探针功能。 为电路板提供的 GUI 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过一些调查、您的电路板(TDC1000-TDC7200EVM)似乎没有集成的板载调试探针。 要调试和下载代码、您需要按照以下主题中所述执行以下操作:
    e2e.ti.com/.../1608516

    谢谢
    Ki